Industry Online Support
Technical Forum
17.10.2012 12:46 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Testaufbau machen mit einem WinLC System, Profinet IRT und ET200S (IM 151 PN High Speed) mit Anolog/Digital Ein-Ausgängen. Aus den Datenblätter kann ich herauslesen, dass Profinet IRT eine Taktzykluszeit von 250µs schaffen kann. Ist es nun möglich die Ein/Ausgänge in 250µs Takt in mein WinLC System (ebenfalls Profinet IRT Karte) einzulesen? Anbei noch eine Test-Hardware-Konfiguration den Simatic Selection Tool. Mit diesem Tool wird eine interne Zykluszeit von 1820µs angezeigt, stimmt dieser Wert oder gilt dieser nur für Profinet und nicht für Profinet IRT? Danke schon mal für etwaige Antworten Andi DateianhangET200S.zip (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: andi00085 am: 17.10.2012 12:48 |
|
Folgen Sie uns auf