Industry Online Support
Technical Forum
09.09.2009 10:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi Eleu, die Kommunikation funktioniert soweit. Jetzt hab noch noch Schwierigkeiten mit den Datenformaten. Ich möchte die Werte aus dem DB (am Besten in eine Datei.txt) schreiben. Die Datein sollten späternach Möglichkeit einfach ein eine Excel Tabelle zu importiren sein. Welche Möglichkeiten gäbe es da? Ich habe schon versucht die Real-Werte im DB erstnoch in einem String zu wandeln (FC R_String), damitsie in dertxt-Datei lesbar sind. Funktioniert, aber umständlich... Gruß Jens@07 |
22.01.2013 09:27 | |
Beigetreten: 22.01.2013 Letzter Bes: 02.03.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe gerade das gleiche Problem mit dem Schreiben von Prozessvariablen auf einen FTP-Server: werden die INT- oder REAL-Variablen nicht in einen String umgewandelt, sindsie in der Datei nicht lesbar (wieJens@07 geschrieben hat). Gibt es eine Möglichkeit,Variablen ohne Umwandlung zu übertragen? Habe die CP343-1 Advanced(6GK7 343-1GX30-0XE0) Gruß Marius |
Folgen Sie uns auf