Industry Online Support
Technical Forum
30.01.2013 11:11 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Hallo, ich nehme an du meinst damit, dass du in der Hardware-Konfiguration die eingesetzte Steuerung nicht findest. Den Hardware-Katalog kannst du mittels eines HSPs updaten. Hier der Link dazu: STEP 7 Hardware Support Packages (HSPs - Stand: 12/2012) zum Installieren der HW-Updates in der HW-Konfiguration Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, so dass du dort immer die neusten Updates runterladen kannst. Gruß Sakura |
30.01.2013 11:14 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Yep, mit Hardware Support packages: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23183356(STEP 7 V5) oder http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54164095(TIA Portal) |
|
|
Folgen Sie uns auf