13.02.2013 16:37 | |
Beigetreten: 25.06.2010 Letzter Bes: 30.09.2017 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ich möchte euch darüber informieren, dass imRampenbaustein "STEP7_V11_Ramp" für STEP 7 Basic ein kleiner, aber durchaus relevanter Fehler ist. Diesen FBkann man unter der Beitrags-ID 45045947 von der Produkt Support Seite von Siemens downloaden. Im Netzwerk 2 ist nämlich der Flankenmerker #store im Temp-Speicherbereich des FB abgelegt. Dies ist falsch, da ein Flankenmerker immer statisch sein muss! Die Initialisierung desFB funktioniert deshalb nur zufällig richtig. Im unten beigefügten Projekt habe ich deshalb einen leicht veränderten FB Ramp angehängt. Zusätzlich sind in diesem Projekt nochzwei PT1-Systeme enthalten, die die gleiche Sample-Time-Ermittlung verwenden. DasProjektist mit STEP 7 Basic V11 SP2 Update 5 für die S7-1200erstellt. Viel Spaß beim Ausprobieren DateianhangC:\Test\STEP7_V11_PT1-Ramp.zip (125 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf