Industry Online Support
Technical Forum
19.02.2013 17:41 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 01.04.2024 Beiträge: 6836 Bewertung: (1359) |
Hallo Es kommt auf die Anzahl der Bytes, austauschen . Weniger, dass 4 Byte "Laden" und "Transfer"kann verwendet werden. Aber für konsistente Daten mit mehr 4 Byte , verwenden Sie "SFC14", "SFC15". Überprüfen Sie auch diese vollständige Diskussion hier(master_slave_new.zip ): Configuring Master/Slave 313c 2DP2plc via profibusDP link between CPU 315-2DP (slave) and S7-400 (master) with STEP 7 V5.3Gruß Hamid Hoßeini |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 19.02.2013 19:12Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 19.02.2013 18:01 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf