28.03.2013 18:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab dir mal ein Beispiel dazu erstellt. Bis 45°C wird geheizt und darüber nicht mehr. Willst du die Schaltpunkte weiter auseinander haben, so mußt du dann zwei Schwellwertschalter verwenden. DateianhangZweipunkttemperatur.zip (852 Downloads) |
28.03.2013 19:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht sagt Dir ja auch so etwas zu. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf