Industry Online Support
Technical Forum
04.04.2013 10:24 | |
Beigetreten: 26.09.2012 Letzter Bes: 08.11.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Im Meldesystem unter WinCChabe icheine "Sperrliste" angelegt wie die Neuliste, um alle gesperrten Meldungen anzuzeigen. Was mir jetzt noch fehlt istdas passende Button Symbol im Meldesystem. Gibt es da schon was passendes oder muss man sich die *.bmp selber erstellen? Im Anhang ist eine ZIP Datei mit zwei Beispiele .bmp nur, das im Listen Symbole ein Schloss sein sollte. Produkte : SIMATIC PCS 7 V7.1+SP1 SIMATIC WinCC V7.0+SP1 mfG. J.Fliege Dateianhangsymbole.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 04.04.2013 17:02 |
|
08.04.2013 17:46 | |
Beigetreten: 15.09.2011 Letzter Bes: 17.07.2013 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo J.Fliege, ich würde die Lock-Symbole verwenden. Wenn Du willst kannst Du ja mit z.B. Paint auch die Symbole kombinieren. mfG JJ DateianhangF:\Downloads\Lock.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf