Industry Online Support
Technical Forum
08.06.2012 12:55 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo zusammen, ich hatte das selbe Problem mit dem OS laden und ich hab schon gesehen dass es hier viele Lösungen gibt um ein und diesselbe Fehlermeldung zu beseitigen. Ich weiss nun nach Kontakt mit dem Siemens Support das ein einwandfreies Netzwerk hierfür das um und Auf ist. Mein System: ES: Windows 7, Step7 V5.5 SP2, WinCC V7.0 SP3 Update2 OS: Windows XP SP3, WinCC V7.0 SP3 Update2, SIMATIC NET 2008 SP5 Es sollten folgende Punkte erfüllt sein um ein einwandfreies Laden des Projektes auf die OS zu gewährleisten: 1.) die Punkte unter folgendem FAQ sollten erfüllt sein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59216666 2.) es ist NICHT notwendig dass man auf der ES und der OS mit dem selben Login + Passwort angemeldet ist, es muss aber das selbe Login + Passwort auf der OS vorhanden sein. 3.) Gruppenzugehörigkeit der Benutzer auf ES + OS: Gruppe "Administratoren" Gruppe "SIMATIC HMI" Gruppe "SIMATIC HMI Viewer" Gruppe "SQLServer2005MSSQLUser$Computername$WINCC" 4.) die ES + OS müssen statische IP-Addressen haben 5.) der Computername der OS muss von der ES anpingbar sein und umgekehrt (nicht bloß die IP-Addresse) 6.) die Logins müssen im SQL Server Management Studio unter /Security/Logins/ hinzugefügt sein. Auch der Login der später auf der OS Standard ist wenn die Anlage verlassen wird. Weil das OS laden funktioniert auch ohne das der Login hier hinzugefügt ist, aber man kann dann das Projekt nicht öffnen. 7.) ebenso muss man sich mit dem SQL Server Management Studio von der ES auf die SQL Instanz der OS verbinden können. Server name -> browse for more -> Register Network Servers -> Database Engine -> "SQL Instanz OS" lg Kampi |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf