25.04.2013 10:10 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Gatto, mit diesem Problem habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt. Meine Lösung: Ich habe in einem separaten DB ein Array angelegt mit je 40 Zeichen für jeden Typ und den Infotext über eine Multiplexvariable anhand der Vorwahl angezeigt. Habe noch einen Bildschirmausdruck vom MP277, leider gerade ohne Text im typgebundenen Textfeld. Kleiner Nachteil: Die Info wird nur im Datenbaustein gehalten und nicht im jeweiligen Rezept mit abgespeichert. Mit ein wenig Projektierung am MP und/oder in der SPS wäre das aber sicher auch noch zu schaffen. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
29.04.2013 10:01 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Gatto, Du solltest das Betriebssystem mit der Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" neu übertragen. Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Das Projekt mit "Alles Neu Generieren" generieren und danach das Projekt auf das Panel übertragen. Tweety |
Folgen Sie uns auf