14.03.2012 14:23 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Neuling S7-1200, hab mal ein wenig gestöbert. Wenn ich Info in den technischen Daten jetzt richtig interpretiere unterstützt Deine CPU die Funktionalität "nur" als Server. Das heißt, Du mit Hilfe der Bausteine z.B. von einer S7-400 CPU aus auf die Steuerung zugreifen, die Kommunikation aber nicht aktiv nutzen. Wie ich darauf komme? Ich habe mir die Technischen Daten einer CPU 6ES7214-1AE30-0XB0 abgesehen und den Text im Applikationsbeispiel Ethernetkommunikation zwischen S7-1200 und S7-300/400 (CE-X18) angeschaut. Wenn jemand anders andere Erfahrungen hat: Immer her damit Viel Erfolg bei der Einarbeitung Sabine |
06.05.2013 13:45 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
hallo, was genau läuft nicht, also bei mir läuft das auch mit einer S7 1214C DC/DC/RLY FW 2.0. als beispiel habe ich diesen Link benutzt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49450152 PS: die DB als Standart kompatiebel S7 300/400 eingestellt sein sonst giebt es probleme. mfg Sven |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 07.05.2013 07:46Link angepasst Zuletzt bearbeitet von: Sven K. am: 06.05.2013 13:50 |
|
Folgen Sie uns auf