05.07.2013 10:53 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (3) |
@Tobi, arbeite am besten doch mal die Hilfe von SFC14 und SFC15 durch, ggf. auch "erste Schritte mit Step7". Der Konsistenzbereich könnte auch deutlich größer sein als 4 Byte, das hängt vom Slave und der verwendeten GSD Datei ab. Benötige ich < 4 Byte konsistent, reicht ein Zugriff über PEB/PEW/PED. Darüber hinaus brauche ich natürlich den SFC14/15 oder nutze ein TAB. Siehe auch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36748706 Das tut hier aber nichts zur Sache. Ich gebe dir recht, ohne Projekt werden wir wohl nicht weiter kommen. |
Folgen Sie uns auf