16.04.2013 13:59 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Ich weiß nicht was genau visualisiert werden soll. Wenn Dir eine einfach Visu reicht, ist es realtiv leicht das Ganze mit dem Webserver darzustellen. Dieser hat natürlich Grenzen, und wenn der Kunde das gleiche Bild wie in WinCC haben möchte, ist dies sicher nicht die richtige Lösung. Wenn es aber nur für die Kontrolle von z.B. ein paar Werten und die Steuerung über ein paar Buttons sein soll, ist der Webserver auf jedenfall eine günstige Möglichkeit. Ich habe ein Beispielprojekt (für eine Hausautomatisierung) hier gepostet. Das ganze ist für mobilgeräte angepasst und sieht ganz nett aus. Kannst Du dir ja auch mal ansehen und gucken ob sowas reichen würde: /tf/WW/de/Posts/89870#top Gruß Jannes |
Folgen Sie uns auf