17.07.2013 14:44 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, jetzt habe ich schon wieder eine Frage, da ich leider noch SPS Neuling bin. Funktionsbeschreibung: Über einen PC oder Mobil Panel, soll den Schrittmotoren eine Sollposition vorgegeben werden an welche die Schrittmotoren verfahren sollen. Die Istposition der einzelnen Schrittmotoren soll am Mobil Panel bzw. PC angezeigt werden können. Es stehen die Betriebsarten Automatik- und Einrichtbetrieb zur Auswahl. Im Automatikbetrieb werden den Schrittmotoren über den PC die jeweilige Sollposition vorgegeben. Im Einrichtbetrieb, soll jeder Schrittmotor separat über das Mobil Panel angewählt werden können und dann im Tippbetrieb verfahren werden können. Außerdem soll über das Mobil Panel jedem einzelnen Schrittmotor noch eine Sollposition vorgegeben werden können zuzüglich zum Tippbetrieb. In der Dokumentation der Schrittmotorklemme KL2541 ist die Funktion ,,‘Fahrwegsteuerung, Fahrauftrag- einfach“ aufgeführt, wie lässt sich das auf ein S7 Projekt umsetzten? DateianhangFC2.pdf (136 Downloads) |
22.07.2013 13:44 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Stephan25, so kann es wirklich nicht funktionieren. Du musst um deine Anweisungen zum Beschreiben der Schnittstelle eine Schrittkette, wie du sie ja selbst im letzten Beitrag geschrieben hast, aufbauen. Das geht auch ganz einfach ohne S7-Graph. (Es gab schon Schrittketten vor S7-GRAPH ) Allerdings tust du dich in FUP etwas schwer damit. Das geht in AWL doch deutlich einfacher. Wenn du ein Beispiel brauchst, kann ich dir einen Baustein mit Minischrittkette ohne Überwachung für 8 Schritte schicken. Gruß Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
23.07.2013 06:59 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
Hallo, das wäre super nett wenn ich das Beispiel haben könnte und würde mir weiterhelfen, da ich immer noch nicht so weit bin das ich sagen kann es geht. |
Folgen Sie uns auf