27.08.2013 07:59 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 22228 Bewertung: (2980)
|
Hallo, im Prinzip mit der gleiche SW die Dir auch in dem Thread genannt wurde. Außerdem wurden hier keine Daten des Gebers geschrieben sondern lediglich die gefundene Seriennummer des Gebers ins System übertragen. Gruß Christoph |
27.08.2013 08:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Danke schon mal für die Antwort! Da du den Thread gefunden hast, weist du ja worum es mir geht! Eine SW wurde dort allerdings nicht erwähnt, jedenfalls habe ich nix davon gelesen! Will aber nix bedeuten! Gruß motmonti! |
27.08.2013 17:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Danke! Genau das wollte ich wissen! |
Folgen Sie uns auf