06.09.2013 14:59 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, wir haben ein verfahrenstechnisches Projekt bei dem ein optisches Signal erscheinen sollte(siehe Anhang). Also F106 = F205+F202 Sonst fällt oder steigt über die Zeit der Siedewasserspiegel im Dampfkessel, was Probleme macht. Darüber hinaus werden die Berechnungsergebnisse um so ungenauer, je weiter man von der Forderung abweicht. Stellen Sie sich vor, F106>> als (F205+F202), dann wird zunächst wegen der großen zugespeisten „Kaltwassermenge“, der Istwert vom Kesseldruck fallen, woraufhin der Brenner viel mehr Öl verbrennt => der Wirkungsgrad sinkt rapide, nur um zeitweise einen steigenden Wasserspiegel zu erwärmen. Daher ist ein optisches Signal erforderlich, wenn Abs( F106 –(F205+F202)) > 0,9 * F106 habe von meinem Betreuer gehört,dass man es mit VBS lösen könnte. sind wir aber uns nicht sicher. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße, DateianhangBlanzbildung.pdf (105 Downloads) |
06.09.2013 16:14 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Das lässt sich durchaus in VBS lösen. Dazu wird im Global Skript eine Aktion projektiert. Entweder zyklisch triggern (jede Sekunde) oder besser, alle drei Variablenwerte die im Skript verwendet werden auf Wertänderung abfragen und damit das Skript triggern. Hier zwei hilfreiche Links: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45791769 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1797191 |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf