06.09.2013 13:21 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, einfach aus dem Eingangssignal ein Flanke machen und dann mit dem Ausgang ( or Register) XOR verknüpfen ( siehe Anlage ). mit Gruß Michael |
09.09.2013 08:45 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dann machst du was falsch... Lade mal dein Programm hoch! |
09.09.2013 09:26 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
Hier ist der Programmauszug
DateianhangFC10.pdf (214 Downloads) |
09.09.2013 11:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
NEIN, das geht so nicht. Du musst entweder einen FB nehmen und keine TEMP sondern STAT Lokalvariable, oder du musst für den Hilfsmerker einen richtigen Merker Mx.y einsetzen. Mach dich mal schlau über "Initialisierung von Lokalvariablen". DateianhangE:\ELTAKO.pdf (242 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 09.09.2013 11:57Anhang zugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.09.2013 12:42 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
@ IBN-service vielen dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es! |
09.09.2013 17:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf