Industry Online Support
Technical Forum
10.09.2013 16:05 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo P_Hermes, zur Frage bezüglich der Installationsreihenfolge möchte ich dir folgenden FAQ 50204569 empfehlen. Speziell den Punkt 10 "Installationsreihenfolge von SIMATIC Produkten für das TIA Portal". Hier der Link zum Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50204569 Vielleichtfindest du im FAQ 50204569 noch andere Informationen, die dir eventuell weiterhelfen. Zu deinen beiden anderen Fragen, habe ichmomentan leiderkeine Idee. Meine Empfehlung dazuwäre, parallel zu deinem Beitrag im Forum, auch den Technsichen Support von Siemens zukontaktieren. Eventuell ist dortdiesesThema bekanntund man kann dir eine Abhilfe anbieten. Hier der Link zur Erreichbarkeit des Technischen Support von Siemens. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605032 Ich hoffe, dass du noch weitere und natürlich hilfreicheAntworten hier im Forum zu deinen gestellten Fragen bekommst. Ich wäre dir sehr dankbar, wenndu die Ursachen und entsprechenden Abhilfen zu deinen beschriebenen Problemen im Forum dokumentieren würdest, sobald die Informationen vorhanden sind. Vielen Dank. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf