Industry Online Support
Technical Forum
10.10.2013 10:32 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo, schon versucht eine Gleitkomma Variable anzulegen und die Formatanpassung auf "FloatToSimaticTimer" zu stellen? Dann den Timer direkt adressieren, bzw. im WinCC die die Variable einfach verwenden. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
10.10.2013 15:48 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
naja S5Timer (ist doch das was Du meinst, oder?) |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf