29.10.2013 21:11 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo, hier ein Vorschlag mit 28 Blöcken: 8x1Bit Addierer mit AND und XOR-Blöcken LG
Dateianhang8x1Bit Addierer zu 4 Binärstellen.lsc.zip (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fotorezeptor am: 30.10.2013 18:14Schaltungsfehler beseitigt, Dank an Tenbrock! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
29.10.2013 21:23 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo, hier ein Beispiel mit Analogverarbeitung mit nur 10 Blöcken: Anzeige geöffneter Fenster im Meldetext (1-8) LG
DateianhangAnzeige geöffneter Fenster im Meldetext (1-8).lsc.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fotorezeptor am: 30.10.2013 20:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
29.10.2013 21:34 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo, Beispiel mit 15 Blöcken und Analogverarbeitung: 8x1Bit Addierer zu 1aus8 Demux LG
Dateianhang8x1Bit Addierer zu 1aus8 Demux.lsc.zip (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.10.2013 09:44 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo Fotorezeptor, du hast die Schaltung nochmalsentscheidend Verbessert. @ Ferdi1000 Und wenn du nicht 16 Digitaleingänge an deiner Logo für deine Fenster verballern möchtest, kannst du den Logikbaustein von ABB (ABB LM/S1.1 Logikmodul) nehmen und als 2x Formatwandler parametrieren „8x1Bit à 1 Byte“ und diese 2 Byte auf zwei Analogeingänge geben. Die angehängte Schaltung macht daraus wieder 2x8 Eingänge. Für den öffnungszustand von Fenstern gut geeignet, jedoch nicht für zeitkritische Anwendungen.Nur in Verbindung mit KNX. An einen konventionellen Analogeingang werden mit Sicherheit keine korrekten Ergebnisse erzielt. Dateianhang2x1Byte vom KNX zur Logo.zip (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.10.2013 18:18 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo Tenbrock! Vielen Dank für den Hinweis! Beispiel jetzt Fehlerfrei. LG
|
Folgen Sie uns auf