Industry Online Support
Technical Forum
28.02.2013 18:03 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Da wirste wohl n externes Relais nehmen müssen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465 |
03.03.2013 19:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die 1200er CPU haben meist einen oder mehrerePWM - Ausgänge on board, weiterhin ist sicher auch die OSCAT Library (SCL) empfehlenswert. |
07.11.2013 07:55 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo, kann mir jemand die Zeiten, Impules oder Frequenz nennen, die man für die Drehzahlregelung von Heizungspumpen verwenden soll? LG |
Folgen Sie uns auf