14.11.2013 09:59 | |
Beigetreten: 28.07.2013 Letzter Bes: 17.10.2022 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo Logo Gemeinde, nachdem ich hier einige Beiträge verfolgt und das für mich passende nicht gefunden habe, wende ich mich an euch mit meinem Problem und bitte um Hilfe oder Ideenansatz. Habe folgenden Ist-Zustand: Nun soll eine Erweiterung um eine Batterie erfolgen. (3 Batterien) d.h. es soll immer die Batterie aktiv sein, die den kleinsten Spannungswert hat. Und hier komme ich nicht mehr weiter … Zwar könnte ich bei Unterspannung einer Batterie auf eine beliebige Batterie umschalten, jedoch würde ich gerne im diesem Fall lieber die „noch 2 aktiven“ Batterien vergleichen und dann gezielt auf die Batterie umschalten, die den niedrigsten Spannungswert hat. Hintergrund ist, dass an manchen Tagen viel Betrieb ist und somit der Verbrauch ansteigt. An anderen Tagen, ist kein Betrieb und somit auch kein Verbrauch. Da können die Batterien nahezu den ganzen Tag wieder aufladen. Ist mein Ansatz richtig? ... Ist es mit der Logo machbar? Gruß Rolly Dateianhang3-Batt.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: -=Rolly=- am: 14.11.2013 12:30Gruß Rolly |
|
16.11.2013 11:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe dir dein Progi mal ein wenig angepasst und einen Vorschlag für die Auswertung eingebaut. Diesen allerdiings nur als Ansatz um dir zu zeigen wie das gehen kann. Du vergleichst ja schon alle Batterien untereinander und erhältst ein binäres Signalbild der sechs Komperatoren. Dieses mußt du jetzt über Grundgatter so codieren, das drei binäre Ausgänge entstehen. Also fragst du ab, wenn Komperator 1 = 1 UND Komperator 3 = 1 ODERr Komperator 2 = 1 UND Komperator 3 = 1 dann "ist Batterie x die mit der nächst höheren Kapazität! PS: Deine eingebauten Merker sind allesamt überflüssig! Die werden nur eingesetzt, wenn Rekursionen entstehen würden, also wenn z.B ein Zähler bei erreichendes Schaltwertes damit zurückgesetzt werden soll! Dateianhang3-Batt 2.zip (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.11.2013 11:57 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf