17.11.2013 22:41 | |
Beigetreten: 17.11.2013 Letzter Bes: 16.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit viele Step7 Projekte zwischen einem Serververzeichnis und mehreren Laptops zu synchronisieren. Die Laptops haben keinen Zugriff auf den Server, dieser erfolgt über einen PC in unserer E-Werkstatt. Die Projekte liegen auf dem Server im archivierten Zustand in jeweils einem Unterordner der dem Maschinenname entspricht. - Gibt es ein Tool welches diese Synchronisierung vornehmen kann? Ich habe ein wenig Erfahrung (wirklich wenig, aber ich bin lernbereit) mit der Programmierung in Visual C# .NET sammeln können, ich würde ein solches Tool auch gern selbst schreiben. Allerdings fehlt mir dazu einiges an Wissen. - Bearbeitet der Simatic-Manager die Projekte bevor oder während er sie archiviert? - Kann man die Projekte auch ohne den Simatic-Manager archivieren/kopieren? (Ich habe ineinem anderen Threadgelesen und auch schon die Erfahrung machen können, dass man nicht einfach mit normalen Dateizugriffen arbeiten kann.) - Ich habe auch etwas über eine Kommandoschnittstelle gelesen - wäre es darüber möglich die Projekte zu archivieren? Liebe Grüße Slim
|
28.11.2013 15:06 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, Sie haben in STEP 7 die Möglichkeit, mehrere Projekte mit Hilfe der Funktion "Multiprojekt" zu einem Projekt zusammen zu fassen. Somit können Sie auch ein großes Projekt in mehrere kleinere Projekte unterteilen und diese zusammen in einem Multiprojekt projektieren. Das erleichtert die Handhabung und auch die Vernetzung zwischen den Projekten. Weitere Informationen finden Sie in dem Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14844050 Noch einige Informationen: Sie können in STEP 7 die Projekte speichern oder mit der Funktion "Speichern unter" die Projekte in einem anderen Pfad speichern. Diese können dann dort weiter bearbeitet werden. Wenn ein Projekt archiviert wird, muß es erst wieder dearchiviert werden, bevor man daran wieder arbeiten kann. Deswegen eignen sich archivierte Projekte nicht für eine Synchronisierung, sondern dienen nur der Datensicherung. Sie sollten auf jeden Fall nicht im Windows-Explorer die Projekte (nicht die Archivprojekte) verschieben, oder z.B. auf einem Stick auslagern. Dabei könnten Metadaten verloren gehen und das Projekt wird unbrauchbar. Mit freundlichem Gruß |
02.12.2013 10:05 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 13:57:43~(‾▿‾)~ |
|
03.12.2013 10:34 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 13:57:53~(‾▿‾)~ |
|
03.12.2013 15:37 | |
Beigetreten: 17.11.2013 Letzter Bes: 16.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Richtig, deshalb die beiden Fragen in meinem ersten Post hier.
Ich gehe mal davon aus dass es sich beim einfachen packen und entpacken genauso verhält als würde man es mit dem Explorer kopieren, vorrausgesetzt Quell- und Zielpfad unterscheiden sich (Beispielsweise könnte einer der Programmierer ja Windows und Step7 auf H:\ installiert haben, schon wärs wieder zu gut deutsch Mist ^^)
|
Zuletzt bearbeitet von: MrSlimbrowser am: 03.12.2013 15:43Ist es normal dass die quotes nicht so funktionieren wie sie sollten? oO Zuletzt bearbeitet von: MrSlimbrowser am: 03.12.2013 15:40Zuletzt bearbeitet von: MrSlimbrowser am: 03.12.2013 15:38Zuletzt bearbeitet von: MrSlimbrowser am: 03.12.2013 15:37 |
|
Folgen Sie uns auf