Industry Online Support
Technical Forum
13.08.2007 11:31 | |
Beigetreten: 27.03.2007 Letzter Bes: 12.04.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (1)
|
Hallo, Ich möchte den Abstand zwischen 2 Löchern einer Bremsscheibe vermessen. Dafür habe ich einrotes LED-Durchlicht mit 100x100mm² Leuchtflächeund offenen Aderenden an einer 24V Gleichstromversorgung vorgesehen. Wo kann ich nun das benötigte Datenblatt ("Spec Sheet") und die Bestellnummer für mein Durchlicht finden? 1.Alle Datenblätter findest duauf derHomepage von NERLite: http://www.nerlite.com/Spec%20Sheets.html 2. Alle Durchlicht-Datenblätter findest du unter folgendem Link:: http://www.nerlite.com/Spec%20Sheets.html#anchor-3 3. Suche nun das Datenblatt für dein Durchlicht mit der entsprechenden Größe (100x100mm²) herausund du wirst die passende Bestellnummer finden (RVA:010652206) => Ich habe das passende Datenblatt des beschriebenen 100x100 Durchlichtes in den Anhang gelegt! DateianhangBL-100-series.pdf (320 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bart Simpson am: 13.08.2007 11:33Zuletzt bearbeitet von: Bart Simpson am: 13.08.2007 11:33 |
|
Folgen Sie uns auf