18.12.2013 20:48 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Kollegen, für den aktuellenS7 F ConfigurationPack SP11 ist der HF5 für Step7 notwendig. Siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/85480517 1. Nach Installation musste ich (unter W7-64) folgende Effekte bemerken: WinCCflex2008SP3 startet nicht mehr, es muss im Startzenter zunächst zurückgesetzt werden. 2. Runterfahren von W7 dauert deutlich länger. Es erscheint die Meldung, dass Hintergrundprozesse zunächst beendet werden müssen. Kann jemand meine Erfahrungen bestätigen? Gruß, JM. |
25.12.2013 07:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Bitte erst lesen, dann schreiben. |
06.01.2014 19:57 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Danke für dein Feedback. Mittlerweile gibt es ja auch einen HF4 für WCCflex2008SP3. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58860033 Wenn ich nochmal einen Tag verschwenden kann werde ich mal testen, ob damit das Problem behoben wird. |
Folgen Sie uns auf