06.02.2014 14:36 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, um die Tial Lizenz (für 21 Tage) noch einmal zu verwenden, müssten Sie STEP 7 (TIA Portal) V12 nochmal neu installieren. Aber vorher müssen Sie diese Version komplett deinstallieren. Die automatische Deinstallation über die Systemsteuerung reicht hier nicht aus. Sie müssten auch die Einträge im Registrierungseditor löschen. Das ist sehr aufwendig, nur um die Tial Lizenz nochmal für 21 Tage zu verwenden. Diese ist eigentlich für Notfälle gedacht. Besser wäre direkt das Upgrade (von V11 nach V12) zu installieren. Wenn Sie nur die S7-1200 benötigen,reicht STEP 7 Basic V12. Wenn Sie aber auch die S7-300/400 und S7-1500 benötigen, müssen Sie STEP 7 (TIA Portal) V12 installieren. Anbei ein FAQ mit der Übersicht der Artikelnummer bezüglich der Lizenzen, die Sie für die einzelnen Versionen benötigen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57775228 Mit freundlichem Gruß |
10.02.2014 17:00 |
|
Beigetreten: 23.01.2013 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hier ist sicherlich gemeint, dass ein V12 Projekt nicht in einer V11 Engineeringumgebung geöffnet werden kann. Falls die Ausgangsversion des TIA Portal eine V11 Basic ist, kann für knappxxx bereits das Upgrade auf die V12 Basic erfolgen. Für Hochschulen gibt es teilweise gesonderte Rabattaktion. Diesbezüglich kann man sich auch jederzeit gern direkt mit der regionalen Fachberatung auseinandersetzen. Die Kontaktdaten wären in dem Fall für die Region Ost: Link zu den Kontaktdaten |
Zuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 2/13/2014 9:52 AMZuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 2/13/2014 9:23 AMZuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 2/13/2014 9:16 AMBitte keine Preisangaben, Mail Adressen und Telefon Nr. in den Posts |
|
Folgen Sie uns auf