13.03.2014 14:01 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, warum verwendet Ihr als Seriennummer nicht den Zählwert eines Zählers einstellbar als Parameter in einem Meldetext? Da könnt Ihr jede Dezimalstelle direkt ändern von 0 bis 999.999. Beipiel: Kann in der Simu nicht 1:1 geprüft werden. Da Parameteränderung in Simu nicht dem Gerät entspricht. Also in LOGO! einspielen und am Gerät dann testen. Datalog ist enhalten. Viel Spaß Helmut DateianhangZ_SN.zip (130 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2014 18:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo! a) Die von Helmut_13 angegebene Eingabevariante ist sicher der direkteste Weg der Eingabe einer n-ziffrigen SN zum Loggen. Über k Zähler wären jeweils 6k Ziffern vorgebbar. b) Motmonti: führende "Nullen" lassen sich mit KEINER Mehtode mit der LOGO! verarbeiten oder loggen!!! c) Die Tastereingabe einer SN ist auch schneller als von motmonti angegeben möglich - Zähler können maximal mit 0,5 * Zyklusfrquenz geändert werden. d) Auch der Anschluss einer 12er-Tastatur ist möglich ...anstelle von 2 Ziffern (Speichern) wären halt n erforderlich Beispiele im Dateianhang... MfG DateianhangSeriennummer_vorgeben_V1.zip (107 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2014 18:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es geht auch mit nur vier Eingängen, wenn man ein Tastenfeld findet welches binär codiert ist und vier Ausgänge liefert. Ich habe mal den Decoder eingefügt. es müssen jetzt nur die Verbindungen der Eingänge an die AND geführt werden! Der Quitierungsbefehl kann dann über ein Sonderzeichen im Wertebereich A - F realisiert werden. Das Tastenfeld muß aber so gestaltet sein, das immer alle 4 Ausgänge 1 Signal führen und bei betätigen einer Taste der Code als 0-Signale ausgegeben wird, da sonst keine Impulserkennung erfolgt. Alternativ kann man sonst mit schalten der Masse und Widerstand gegen 24V arbeiten. DateianhangTastenfeld BCD.zip (110 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.03.2014 18:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmals! Ich hab das jetzt mal mit der Sollwerteinstellung programmiert. Vielleicht hilft es ja mal jemand weiter. Über die *-Taste wird auf die Eingabe des Sollwertes umgeschaltet. Danach kann ein Sollwert bis 999999 eingegeben werden. Über den Zähleingang I13 werden die Stücke gezählt und durch die Zählerkaskade erfasst. Die Zählerstände werden den analogen Schwellwertschaltern zugeführt und diese vergleichen den Zählerstand mit dem eingestellten Sollwert der Analogarithmetikbausteine. Stimmen alle sechs Zähler überein, wird der Ausgang Q1 für Sollwert erreicht aktiviert. Viel Spaß beim Test! DateianhangTastenfeld 2.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.03.2014 18:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Das Ganze jetzt noch mit Anzeige der gerade eingegebenen Ziffer! Weiter baue ich das jetzt ersteinmal nicht aus, es sei denn es besteht seitens des TE Bedarf an weiteren Einstellmöglichkeiten! Bei Verwendung in einer realen LOGO müssen die Analogbausteine und Meldetexte natürlich noch durch Merker o. offene Klemme abgeschlossen werden! DateianhangTastenfeld 3.zip (125 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf