Industry Online Support
Technical Forum
20.03.2014 12:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Mein System:
Ich bin gerade dabei eine Navigation zu erstellen, die in allen Bildern identisch ist. Diese soll nach dem Klick auf einen Button sichtbar werden und den Inhalt der Bilder überlagern (siehe bitte angehängter Screenshot). Dabei sind meine bisher erarbeiteten Lösungsansätze mit einem erhöhen Aufwand wärend der Projektierung verbunden. Leider fallen folgende Möglichkeiten weg:
Mein bester Ansatz ist, mit einem Bildbaustein die Navigation zu basteln. Dabei ist aber folgender Aufwand verbunden.
Dies birgt eine hohe Fehlerquelle, da copy&past bzw. das Ersetzen in machen Bildern vergessen wird, in falschen Ebenen platziert wird usw. Meine Fragen an euch:
Beste Grüße Dateianhangsiemens-forum-navigation.zip (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf