Industry Online Support
Technical Forum
09.04.2014 15:32 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (41)
|
Hallo zusammen, In Wincc RT Prof V12 gibt es die Funktion" InvertiereLineareSkalierung" von Haus.Damit lass ich unter Ereignis "Aufgebaut" eine Zeit rückwärts im Bildfenster laufen. Jetzt habe ich die Gleichung X =(Y-b)/a nachgebaut. Leider funktioniert diese nicht mit einer internen Variable einer Struktur in WinCC V7.2. Hat einer Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank, Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
15.04.2014 12:31 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Healthcheck, ich nehme an, du hast V12 mit SP1. Sollte das der Fall sein, liegt der Fehler bei WinCC und sollte mit dem Update 4 behoben sein: Link |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf