19.04.2012 18:21 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Also, mir zeigt der Link das überhaupt nicht. Ich meine natürlich nicht ausschliesslich die Umgebungsbedingungen sondern in erster Linie die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit. P.S: hast du schon einmal eine SPS oder auch in Hochsprachen programmiert....? |
20.04.2012 08:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Xplosion; |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.04.2012 12:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Xplosion, dazu sollte der von die eingesetzte Kontaktabstand schon die korrekte Maßnahme sein. D-Anteil: a) siehe dir mal die Infos in den Dateianhängen an oder Forste in Internet. b) Ein D-Anteil bewertet die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung. Ein P-Anteil bewertetden absoluten Wert derRegelabweichung und ein I-Anteil bewertet die Dauer einer Regelabweichung. Ein D-Anteil führt damit bei einer Änderung der Regelabweichung zu einer "Korrektur" der Reglerstellgröße. Wird die Regelabweichung größer, dann ist der Reglereingriff größer als ohne D-Anteil und wird die Regelabweichung kleiner, dann ist der Reglereingriff kleiner als ohne D-Anteil. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.04.2012 18:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo liebe LOGO!-Anwender, auch wenn ich bislang wenig Feedback zu meinem Entwurf eines PID-Reglers für die LOGO! von euch erhalten habe, stelle ich euch hier (neben einer leicht korrigierten Fassung der Schaltung für die LOGO!-Serie 0BA6) einen Schaltungsentwurf für die LOGO!-Serie 0BA5 vor. Diese Schaltung arbeitet analog zu der für die LOGO!-0BA6, jedoch zunächst nur mit einem Analogausgang 0..10 V (da diese Serie ja keinen Block "PWM" hat. DateianhangFORUM_PID_Regler_V2.zip (457 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
11.05.2014 23:48 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Die neue Frage wurde in ein neues Thema gesplittet: Dreipunktschrittregler für Geschwindigkeitsregelung |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf