17.05.2014 20:09 | ||
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Welche CPU verwenden Sie? Es ist nicht möglich zu simulieren S7-1200 im Software . Die Option in der Abbildung dargestellt ist, wird verwendet, um HMI simulieren. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.05.2014 20:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Genau, du musst PLCSIM installieren. Wie Hamid aber schon schrieb, kannst du damit eine 1200er nicht simulieren, allerdings ist eine "echte" 1200er CPU auch nicht teuer. Viel Spaß mit Step7 und hier im Forum sowieso! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.05.2014 20:18 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallohdhosseini;danke für die schnelle Antwort. Irgendwie ist nur etwas mit 12XX in meinem Hardwarekatalog (siehe Bild im Datenanhang) ist das vielleicht schon der Fehler. Wenn ja, wie bekomme ich was anderes in meinem Hardwarekatalog?
|
17.05.2014 20:34 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Sie haben STEP 7 Basic. Es ist nur möglich, S7-1200 zu konfigurieren. Zum Konfigurieren S7-300/400/1500, müssen Sie haben TIA Portal (STEP 7 Professional). Für S7-300/400/1500, ist es möglich, zu simulieren!
|
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 31.10.2014 18:39Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 17.05.2014 20:37Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 17.05.2014 20:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.05.2014 17:00 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
So komme gerade von der Frühschichtund hab mir von der Arbeit was mitgebracht. Nun habe ich eine etwas ältere Software vom TIA Portal (V12) aber zumindest Prof. Totally Integrated Automation Portal Version V12 SP1 STEP 7 Professional Version V12 SP1 WinCC Basic Version V12 SP1 Nun habe ich auch wesentlich mehr Auswahl in meinem Hardwarekatalog!!! Wenn ich eine 400er PLC simulieren will dann kommt das ältere Checkboxhakenmodell, dass ich noch von 2008 in Erinnerung habe. Will ich aber eine 1500er simulieren, dann kommt folgende Meldung (siehe Bild Datenanhang). In der Detailinformation ist S7-PLCSIM V5.4+SP5+Upd2 K05.04.02_01.01.00.02 installiert. Muss ich was aktuelleres installieren um eine 1500er zu simulieren? Ich kann leider keine PLC, zum rumprobieren, aus dem Ersatzteillager oder noch schlimmer aus einem laufenden Schaltschrank entnehmen ansonsten gibts dievom Chef. |
18.05.2014 17:21 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Sie müssen haben PLCSIM V12 auf S7-1500 simulieren.Siehe auch den folgenden Link: SIMATIC STEP 7 V12 Trial Download (incl. SP1 and PLCSIM) |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 18.05.2014 17:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.05.2014 23:18 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Habe alles downgeloded und installiert. Wollte nun eine 1500er simmulieren. PLCSim öffnet sich und ich muss einen Namen für das Simulationsprojekt vergeben, dann erstellt er offenbar das Projekt und PLCSim schließt sich wieder. Im Dokumentenordner Simulation ist das Projekt dann auch abgelegt, wenn ich dann einen Doppelklick darauf mach öffnet PLCSim es auch, aber das Projekt ist dann leer. Was mache ich nur falsch?
|
22.05.2014 05:59 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Bitte, laden Sie ein paar snapshots. Sie können ein Verfahren zur Simulation der S7-1500 beginnen hier zu finden: How to simulate connection between S7-1500 and MP 277 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf