24.06.2014 12:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich arbeite mit WinCC V7.0 SP3 Upd1. Ich habe über TCPIP eine S7 300 Steuerung angebunden. Aus dieser lese ich einen Real Wert (z.B. DB2DD40) als Gleitkammzahl 32Bit Formatanpassung Float to Float in WinCC ein. Ich bekomme den Temperaturwert 14,1 angezeigt. Jetzt möchte ich gern diesen Wert über ein Script in eine andere Variable kopieren. Diese Variable ist von einer S7 1200 Steuerung, die über OPC angebunden ist. (Gleitkommazahl 32 Bit Float to signed Word, Skalierung Wert 1 0 zu 0, wert 2 100 zu 10) Das funktioniert soweit gut, nur die Nachkommastelle ist weg. (bekomme nur 14 angezeigt). Wie muss die Variableanbindung sein, das die Nachkommastelle mit geschrieben wird? Oder liegt es an meinem Script? (siehe Anhang) Dateianhang\\gw01sr1140\FolderRedirections\et344\Desktop\script - .pdf (144 Downloads) |
25.06.2014 13:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
... oder vorher mal 10erfaktor und danach wieder durch 10erfaktor teilen. |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf