07.08.2014 09:59 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, wie schon erwähnt wurde.. Die Reihenfolge selbst kann man nicht steuern. Das stört mich aber persönlich nicht. Was mich stört ist dass die vom Compiler generierten Dbs ohne Symbol zwischendrin liegen wenn man im Nachhinein Karten hinzufügt. Das kann man aber durch einen Trick wegbekommen. André Räppel |
07.08.2014 10:08 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp. Ich gehe auch davon aus, dass das abhängig von der Reihenfolge der Karten ist. Werde das mit einer Kopie des Projekts ausprobieren. |
07.08.2014 10:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ist auch kein generelles Problem. Aber bei 20 F-Karten ist das immer ein Rumgesuche welcher DB es jeweils den nun ist. |
07.08.2014 10:20 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, was gibts zu zu suchen? Geb doch deinen Modulen die Namen aus dem Eplan. Dieser wird dann beim Generierenin das Symbol des DB übernommen. André Räppel |
18.08.2014 11:00 | |
Beigetreten: 19.08.2013 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 148 Bewertung: (10) |
vllt als kleine Ergänzung - vorher und nachher sprich angepasster Name
DateianhangD:\F-Peripherie-DB.pdf (196 Downloads) |
Folgen Sie uns auf