18.08.2014 17:39 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Hallo, aus Gründen der Ausfallsio´cherheit habe ich vergangene Woche meinen Dell Laptop in eine VM überführt. Dies Installation der Softwarepakete hat sauber geklappt und es läuft auch alles, jedoch habe ich ein Problem, dass mir heute schon den ganzen Tag vermiest hat. Vor mir stehen: - Mein Laptop Dell Precision M4700 als Host mit Windows 7 Enterprise 64bit - Darauf meine VM mit Windows 7 Ultimate 64bit als Guest - eine 1214C DC/DC/DC FW3.0 Ich erreiche sowohl aus dem Hostsystem per Ping die Steuerung, als auch aus dem Guestsystem. Eingestellt habe ich das Netzwerksetting wie[code]hier[/code] beschrieben. Wenn ich nun jedoch im TIA Portal V13 als Schnittstelle die Netzwerkkarte der VM (Siehe Angehängte Settings.jpg) auswähle und nach erreichbaren Teilnehmer suche wird nichts gefunden. Hat jamend eine Idee woran dies liegen könnte? Danke im Voraus. |
18.08.2014 17:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2981) |
Hallo, when du wirklich eine Abzug der physikalischen Maschine als VM gemacht hast hilft eventuell dieser Tip noch weiter. Ansonsten wäre es hilfreich eine Screenshot Deiner Onlinezugänge zu oposten, da der Ping ja funktioniert sind die wohl die IP Settings ok. Gruß Christoph |
19.08.2014 12:59 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Ich habe das Problem wie [code]hier[/code] beschrieben lösen können. Hilfreich war inbesondere die TIA_VMWARE.pdf |
Folgen Sie uns auf