15.08.2014 08:58 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, das sollte mit der folgenden Vorgehensweise möglich sein:
Der Baustein wird online aus dem Gerät gelöscht. Sollte es Probleme geben, empfehle ich die Firmware V1.6 zu installieren: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/78065246 Mit freundlichem Gruß |
15.08.2014 11:47 | |
Beigetreten: 20.04.2010 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (4) |
Ích habe dieses Optionsfeld leider nicht |
Folgen Sie uns auf