12.09.2014 15:59 | ||
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal hier.... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23876897
Der obige CPU-Ausgabestand enthält keine funktionalen Neuerungen. Hinweis zu STEP7-Abhängigkeiten: |
|
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 12.09.2014 16:02Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 12.09.2014 16:02 |
||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.09.2014 09:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
Hallo, welche Step7 Version hast du den installiert? Gruß Christoph
|
22.09.2014 10:48 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, die V2.6. ist nicht über ein HSP installierbar. Du benötigst das entsprechende ServicePack für STEP 7. |
22.09.2014 13:22 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe die STEP7 Version 5.5 mit SP3 (siehe Anhang). Welches SP bräuchte ich denn sonst? Das ist doch die aktuellste.... Gruss. Obelix. |
22.09.2014 13:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Bei mir sieh es so aus.... |
23.09.2014 11:20 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hallo..... ich hab die Lösung....durch ein Update auf das SP4 war das Problem behoben. scheinbar ist erst dort diese CPU im Hardwarekatalog mit drin. Jetzt funktioniert es auf jedenfall... also STEP7 V5.5 + SP4. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/93842624 Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruss. Obelix |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf