06.05.2012 07:58 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Um Variablen zu schreiben muss man sich auf der Seite https://w.x.y.z/Portal/Portal.mwsl? einloggen un sich dann mit click auf den Menupunkt «user pages», dann «Homepage of the application» weiterhangeln, bis man auf der «Benutzerdefinieren Seite» angelangt ist. Da erkennt man dann nicht ob man dann leider nicht ob man eingeloggt ist oder nur beobachten kann. Hat jemand das Login auf der «Benutzerdefinieren Seite» realisiert und/oder den Staus «admin» oder «nur lesen» auf den «Benutzerdefinieren Seiten» angezeigt? |
07.05.2012 17:15 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Ich denke möglich ist das, man muss halt den richtigen HTML-Code finden und rauslösen. Bei dieser Applikation wurde das mal gemacht, vielleicht mal durchforsten: http://cache.automation.siemens.com/dnl/DQ/DQ0MTA5NwAA_31745883_Tools/Set41_TechDoc_V1d1_de.pdf Mal unabhängig davon, dass es sich in der Applikation um WinCC flexible handelt, kann ich mir schon vorstellen, dass im Hintergrund die selben Mechanismen laufen. Hier ist auch noch was: https://cache.automation.siemens.com/dnl/jk/jkyMTI1MQAA_48955975_Tools/48955975_WinCCflexible_HTML_Site_de.pdf |
03.07.2012 14:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 12.09.2019 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hi Urs! Sorry für die späte Antwort! Die Variable in die der Webserver schreibt muss natürlich als PLC-Variable existieren (in meinem Fall die Integer Variable User_ID im DB Web). Anbei noch ein Beispiel. LG Michael Dateianhangbeispiel.zip (486 Downloads) |
06.07.2012 14:47 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Michael_S7-1200 Ich habe das Beispiel gestern getestet und es funktioniert einwandfrei. Danke & Grüsse salu_ |
21.10.2014 09:09 | |
Beigetreten: 02.10.2014 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (15) |
Hallo Zusammen, eine etwas verspätete Antwort auf den Beitrag... Allerdings kommt man durch suchmaschinen hier her, obwohl es ein Beispiel direkt von Siemens dazu gibt! https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/67184104?func=ll&objId=97044218&objAction=csView&nodeid0=10805401&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent Gruß Bastian |
Folgen Sie uns auf