Industry Online Support
Technical Forum
05.11.2014 14:41 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Hallo miteinander, ich arbeite nun schon seit zwei Monaten mit einem neuen Field PG M4. Dieses hat nun etwas an Siemens Software drauf: - TIA Portal V11, V12, V13 - SIMATIC Manager - HMI Pro CS Nun ist mir aufgefallen, dass die Prozessoren dieses PGs zumindest immer beim laden von Software in unterschiedlichste Steuerungen (egal ob mit V11,V12 oder V13) gut aufheizen. Heißt, wie gewollt, werden die Lüfter angesteuert. Allerdings passiert es mir sehr oft, dass dies auch der Fall ist, wenn ich garkeine Funktion am PG betreibe, z.B. an einem anderen Gerät Mails schreibe. Heißt soviel wie das PG lüftet und lüftet obwohl ich nichts daran mache. Geht es nur mir so das ich eine Art "Montagsprodukt" erwischt habe oder ist das der Normalfall? Bzw. hat jemand eine Idee, durch welche im Hintergrund laufende Siemenssoftware (nicht explizit geöffnet!) der PC so sehr belastet wird? Im Anhang liegen ein paar Bilder, welche ich aufgenommen habe (Taskmanager, Ressourcenmanager, Speedfan). Der Lüft geht los, sobald Core 0 oder 1 über 80° kommt (sogar jetzt beim schreiben dieser Mail mehrmals der Fall obwohl nichts anderes geöffnet ist). Danke schonmal. Gruß, deben Dateianhangsystembilder.zip (176 Downloads) |
05.11.2014 15:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 13:32:24~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf