05.01.2006 12:45 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo HMI-Muckel, hab ne ganze Weile gesucht, bis ich den Befehl in AWL gefunden habe [:cry:]: L DINO. Dann hab ich gelesen, dass Du nach Möglichkeit einen Weg in SCL suchst. Das war der erste FAQ der mir zum Thema Instanz-DB in die Finger gefallen ist. [:)] Ermittlung der eigenen Instanz-DB Nummer mit SCL Sprachmitteln Na ja, wenn man die Fragen nur halb liest dauert maches etwas länger. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf