15.11.2007 21:57 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo busmaster, im Dateianhang findet du nun meinen Schaltungsentwurf. Ich habe dabei neben der von dir angegebenen (Haupt-)Funktionen insbesondere berücksichtigt, dass die LOGO (für den "normalen" Bediener sozusagen "hinter Glas", also unbedienbar montiert werden soll, und habe mich in einen möglichen Bediener "hineinversetzt", der täglich damit arbeiten muss. Deshalb habe ich mich (nach dem Aufbau der Hauptfunktionen mit möglichst wenigen Blöcken, vgl, dazu OPatzkis-2. Lösung) dazu entschlossen sämtliche verbliebenen Blöcke für im RUN-Modus der LOGO zu- und abschaltbare Funktionsoptionen und eine flexibe Anzeigeansteuerung zu realisieren. Dadurch soll dem Gerätebetreuer eine Anpassung der Funktionen und Bedienung möglich sein, OHNE die Schaltug modifizieren zu müssen. Denn, wenn man schon eine LOGO anstelle von Multifunktionszeitrelais einsetzt, dann sollen auch deren Potentiale genutzt werden... Die Lösung von bigdi, mit nur 5 Tastern auszukommen, ist in Bezug auf die Hardwaranforderungen sicher positiv zu bewerten. Aus Sicht eines täglichen Bedienens zur Definition der vorzugebenden Einschaltzeiten incl. dem Einschalten selbst dürfte sich diese Vorgehensweise als zu langwierig bzw. umständlich erweisen. Hinweise zu meiner Lösung: 1) Mit den Tastern an I1 bis I8 wird bei Betätigung eine Textmeldung aktiv und es kann eine von 7 (6 Einschaltdauern + 0 = OFF) vordefinierten Einschaltzeiten ausgewählt werden. 2) Da die 8 Taster NICHT gegenseitig verriegelt sind, kann innerhalb der Torzeit nach einer 1. Betätigung eines der Taster an I1 bis I8 auch ein anderer dieserTastergruppe verwendet werden, um zur nächsten Wertvorgabe zu wechseln. 3) Mit einem optionalen Taster an I9 (dessen Funktion auch per SW-Schalter unterbunden werden kann) kann eine "Schnellaktivierung" von einem oder mehreren Ausgängen erfolgen. 4) Der optionale Taster an I10 deaktiviert (=OFF) bei JEDER Betätigung ALLE Ausgänge sofort. 5) Mit dem optionalen Taster an I11 kann auf die Displayanzeige Einfluss genommen werden. Für jede LINIE ist eine Textbox mit Statusinfos vorhanden. Damit diese ohne Betätigung an der LOGO angezeigt werden können, werden diese zyklisch angesteuert. Je nach Einstellung der SW-Schalter kann dies automatisch, oder/und per Taster I11 erfolgen. 6) Zeituhrgesteuerte Aktivierung ausgewählter Ausgänge unter Verwendung der zuvor verwendeten bzw. gespeicherten Zeitvorgaben. Die Zeituhr kann per SW-Schalter (De-)aktiviert werden OHNE deren Einstellwerte ändern zu müssen. Außerdem können mit 8 SW-Schaltern die Ausgänge bestimmt werden, die per Zeitschaltuhr aktiviert werden (können), 7) Mit dem optionalen Taster an I12 kann eine Aktivierung, wie in 6) dargestellt und mit den selben Einstellmöglichkeiten, von Hand ausgelöst werden! Damit kann also z. B. eine Gruppe von Linien, deren Einschaltzeiten meistens gleich bleiben, definiert und mit einem "Griff" aktiviert werden und dann etwa mit 1)-3) die übrigen Linien... 8) Alle SW-Schalter sind remanent, werden also bei Stromausfall max. 80 h gespeichert. Diesbezüglich ist die Besonderheit zu beachten, dass SW-Schalter, die nicht remanent sind oder deren Werte anderweitig verloren gingen, nicht ALLE entweder OFF oder ON sind, wenn die LOGO neu gestartet bzw. neu unter Spannung gesetzt wird wird, sondern dass dann die SW-Schalter den Zustand annehmen, der bei der Schaltungsprogrammierung vorgegeben wurde !!!! Ich bin sicher, die Schaltung wird dir mehr als nur Anregungen geben. Solltest du über die Kommentare in der Schaltung hinaus Fragen und ggf. Anpassungswünsche haben melde dich. DateianhangForum_Beregnungssteuerung_V1.zip (558 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf