10.06.2014 14:28 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:52:53~(‾▿‾)~ |
|
10.02.2015 14:00 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Spawnsen91, wir haben bisher WinCC flexible mit HMI-PRO eingesetzt. Laut Aussage von unserem Vertriebsmann bei SIEMENS sollten wir die Bilder in Zukunft nur noch mit HMI-PRO machen. Software läuft stabiler und kann auch ohne PCU eingesetzt werden, also mit Operate in der NCU. Eine Maschinenreihe betreiben wir schon immer ohne WinCCflexible, haben dort aber weniger grafische Elemente im Variablen Layout. Wir stellen jetzt die Oberfläche bei der WinCCflexible-lastigen Maschinenreihe auch um, weil wir ansonsten das WinCC V13 auch anpacken müssten und darin eine Bedienstruktur aufbauen. Bisher rufen wir die Bilder über die HMI-PRO Oberfläche auf, was mit WinCC nicht mehr geht. Leider hätten wir das schon vor einiger Zeit machen sollen, weil die PCU50.5 WinCCflexible nicht mehr unterstützt. Ich hoffe das wirft deine Entscheidung nicht mehr total über den Haufen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 10.02.2015 14:02:50--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf