10.02.2015 14:58 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo hijackthis, du hast doch schon die Idee. Wo ist das Problem? Irgendwo gibt es einen Vergleicher, der den Strom abfragt. Diesen Merker setzt du auf den Zählereingang eines Rückwärtszählers. Den Zähler setzt du mit der Flanke "Anlage ein" bzw. "Fehler quittieren" auf 5, oder wie oben erwähnt, wenn der Motor 2 Min. vorwärts dreht. Wenn der Zähler abgelaufen ist (Z=0) dann setzt du einen Störmerker. Dann brauchst du nur noch die Anlage sperren. Gutes Gelingen |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf