10.02.2015 07:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33792 Bewertung: (4197) |
Ich habe dir mal etwas fertig gemacht. Die Ansteuerung arbeitet allerdings sprunghaft, weil als Regelbereich nur 2K zur Verfügung stehen. Die Logo liest PT100/100 in 0,25K-Schritten ein, deswegen springen sowohl die Temperaturanzeige (in 0,2 bzw. 0,3 K-Schritten) als auch der Ansteuerwert für die Pumpe. Man kann jetzt mit etwas Aufwand die Temperatursprünge auf genau 0,25 K in der Anzeige aufbereiten, aber der wahre Brüller ist das auch nicht. Vorgegeben kann der Sollwert über das Display (im Parametriermodus), die Hystereswerte sind fest hinterlegt. DateianhangWärmepumpe.zip (209 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2015 21:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33792 Bewertung: (4197) |
So, habe nun mal eine Umschaltung eingebaut, welche den Ausgang bei einer Istwerttemperatur, welche 2k oder mehr unterhalb des Sollwerts den Analogausgang auf 100% hält.
DateianhangWärmepumpe_2.zip (188 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf