05.03.2015 15:22 | |
Beigetreten: 21.09.2011 Letzter Bes: 01.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Wie bekomme ich Zugriff auf die Logo per Smartphone App? Dort wird eine User (Benutzer) erfragt ich weiß aber nicht wo man den in der Logo einstellen kann.
------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 05.03.2015 15:33:21Neue Überschrift nach splitten |
|
05.03.2015 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079) |
Was genau wird da erfragt? Hast du eine Beschreibung zu der App? |
05.03.2015 16:01 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Meinst Du den Defaultmäßig vorhandenen "Web User"? Ciao Stefan |
05.03.2015 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079) |
Was verstehst du unter Smartphone App? Ist das eine spezielle App oder meinst du die Logo App auf einem Smartphone? |
Folgen Sie uns auf