15.03.2015 09:52 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich bin gerade dabei eine ModBus Verbindung zu verwirklichen mit einem CP341. Mir wurde gesagt das ich dazu vorher die folgenden Setup's Installieren muss. https://support.industry.siemens.com/cs/#document/27013524?lc=de-WW CP PtP Parameter 5.1 + SP14 https://support.industry.siemens.com/cs/#document/27774018?lc=de-WW Modbus Master 3.1 + SP7 https://support.industry.siemens.com/cs/#document/27774276?lc=de-WW Modbus Slave 3.1 + SP9 Jetzt mein Problem. Ich habe die Setup Files runter geladen -> kann sie aber nicht installieren weil sie nicht erkannt werden. gibt es da einen Trick wie man diese Öffnen bzw. Installieren kann oder hab ich beim Download was verbockt. Danek für eure Hilfe Gruß Manni
|
Folgen Sie uns auf