01.04.2015 20:48 | |
Beigetreten: 01.04.2015 Letzter Bes: 12.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich arbeite mit einem Kollegen abwechselnd an einem Projekt. Wir sind auch schon bei der IBN. Jetzt wollte ich in die von ihm projektierten Umrichter reinschauen (alle G120 mit einer CU240B-2DP). Allerdings meckert mein Starter, da ich noch auf 4.3 bin. Und damit er nicht auch sein System wieder aktualisieren muss, suche ich die Version 4.4.0.0 (also ohne den Hotfix 3). Unter 26233208 finde ich nur 4.4.0.3, und als Vorgängerversion (???!!!) 4.3.3.x Danke schon mal für die Hilfe Nikolaj |
Folgen Sie uns auf