22.04.2015 08:07 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo basti, ich kenne mich mit dem TIA-Portal überhaupt nicht aus, denke aber das dies weiterhin so funktioniert. Bei WinCCflexible gibst du bei Steuerungsauftrag eine Adresse an DBx,DWy. Über die Onlinehilfe erfährst du wie der Steuerungsauftrag aufgebaut ist. Also brauchst du nur noch Funktionsnummer "Bild aufschlagen" und die "Bildnummer" eintragen und dein Panel springt in das angegebene Bild sobald dieser Eintrag vorhanden ist. Diesen Mechanismus stößt du mit der kommenden Flanke deines "Bildwechsel-Merkers" an. Grüße |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf