Industry Online Support
Technical Forum
11.12.2007 09:04 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo Andi, es gibt MM3 Umrichter die man sowohl 1-Phasig als auch 3-Phasig betreiben kann, das sind aber dann 230V Umrichter. Bei Ihrem Umrichter handelt es sich aber um ein 3-Phasen 400V Gerät, diese kann nur an 3-Phasen mit 380 - 500V Eingangsspannung betrieben werden (Handbuch Seite 67). Die Anzeige "-------" zeig an das der Zwischenkreis nicht richtig vorgeladen ist (Grund = falsche Eingangsspannung) Für einetiefergehende Beratung bitte den technischen Support kontaktieren. Technical Support fuer Automatisierungs- und AntriebstechnikSIEMENS AGTel:+49 (0) 180 5050 222 Fax:+49 (0) 180 5050 223 Mail: adsupport@siemens.com Support Request: http://www.siemens.de/automation/support-request Internet: http://www.siemens.de/automation/service&support FAQ: http://www.siemens.de/automation/csi/product |
14.12.2007 08:34 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo ... technisch ist das sicherlich machbar, aber nicht unbedingt sinnvoll. Frei nach dem Motto "Nichts ist unmöglich....." |
Folgen Sie uns auf