19.04.2015 15:07 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich bin ohne Router direkt an die LOGO...IP vom Rechner ist die 169.254.79.70, die der LOGO 192.168.00.009 |
19.04.2015 15:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066) |
Hier noch ein Screenshot zu den Datei > Eigenschaften > Logo Einstellungen |
27.04.2015 12:29 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Ein Foto von der Heuraufe wäre ganz nett. Ist diese selbstgebaut ? Meine Frau hat auch Pferde :-) |
Folgen Sie uns auf