27.02.2015 06:47 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ist es möglich von der ET200S den HSC in der 1200er zu steuern und auszuwerten? |
30.04.2015 12:54 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Die ET200S ist über profinet verbunden und als device. Bei der ET200S würde der Technologiezähler 5V verbaut werden. |
07.05.2015 10:30 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Das zweite Thema ist mit der Überschrift S7-1200 und ET200SP in der Konferenz Dezentrale Peripherie zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf