09.05.2015 18:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Die Frage ist ja welche Logo du hast. 230V? 24V AC/DC? 12/24VDC? Brauchst du die angegebenen Ein- und Ausgänge zusätzlich oder sind das die jeweiligen Summen für den Endausbau? Bei den Ausgängen: Relais oder Transistor? Zum Touchpanel: Ja , es ist möglich. Auch die Sollwertvorgabe. Anwendungsbeispiel gibt es hier: Ich würde dir ein Siemens Panel vorschlagen, welches ist abhängig von dem, was du machen willst und wie groß das Display sein soll. Du benötigst dann zusätzlich WinCC ab V11 zum Programmieren des Panels. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.05.2015 18:52:38 |
|
Folgen Sie uns auf